This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:OPA328DBVR、INA310A3IDGKR

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413009/opa328-opa328dbvr-ina310a3idgkr

器件型号:OPA328

工具与软件:

请分享两个元件的最大回流焊温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    OPA328DBVR MSL 等级/峰值回流焊等级为1-260C-Unlim。请参见随附 PDF 文件中的 OPA328DBVR 质量、可靠性和封装数据。

    e2e.ti.com/.../OPA328DBVR.pdf

    INA310A3IDGKR MSL 等级/回流焊峰值温度等级为2-260C-1年。 请参阅随附 PDF 文件中的 INA310A3IDGKR 质量、可靠性和封装数据。

    e2e.ti.com/.../INA310A3IDGKR.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应

    您能否分享两个组件的最大回流焊周期  

    此致

    Jeya Dharani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

     OPA328DBVR 和 INA310A3IDGKR 的 MSL 峰值回流焊温度 为260°C。  IC 封装根据 J-STD-020进行分类、可承受三种回流循环。

    下面 是指向应用报告的链接 、该报告解释了 MSL 等级与 TI 半导体的客户生产车间寿命和表面贴装回流焊温度的关系。  应用手册中的图3说明了与不同回流炉区相关的温度和时间。  

    MSL 等级和回流焊曲线

    如果这没有回答您的问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis