请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA328 工具与软件:
请分享两个元件的最大回流焊温度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeya:
OPA328DBVR MSL 等级/峰值回流焊等级为1-260C-Unlim。请参见随附 PDF 文件中的 OPA328DBVR 质量、可靠性和封装数据。
INA310A3IDGKR MSL 等级/回流焊峰值温度等级为2-260C-1年。 请参阅随附 PDF 文件中的 INA310A3IDGKR 质量、可靠性和封装数据。
e2e.ti.com/.../INA310A3IDGKR.pdf
谢谢、此致、
Luis
尊敬的 Jeya:
OPA328DBVR 和 INA310A3IDGKR 的 MSL 峰值回流焊温度 为260°C。 IC 封装根据 J-STD-020进行分类、可承受三种回流循环。
下面 是指向应用报告的链接 、该报告解释了 MSL 等级与 TI 半导体的客户生产车间寿命和表面贴装回流焊温度的关系。 应用手册中的图3说明了与不同回流炉区相关的温度和时间。

如果这没有回答您的问题、请告诉我。
谢谢、此致、
Luis