This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3231:我需要一个基于时序的音频投影仪。

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406320/tlv3231-i-need-a-timing-based-audio-rejector

器件型号:TLV3231

工具与软件:

我想在同一平面上以三角形排列三个麦克风、以生成一个空间麦克风。 我需要一个比较器、该比较器可以评估每个麦克风发出的声音、并且仅在滚动具有不同时间的声音时传递具有相同时间和音量的声音。 这将为麦克风阵列提供正面背面方向性和侧面抑制。 TI 比较器是正确的器件吗? 请告诉我,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    有趣的应用。 我不确定比较器是否是正确的器件。 您希望比较器输出什么信号? 您的系统如何处理这些信号? 如果您能提供想要创建的系统的简要方框图、会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    就像 HO 提到的、比较器可能并不是正确的器件。 比较器通常用于将信号与参考信号进行比较、但 您需要相互比较这两个信号、并在它们彼此不接近时将其排除在外。 而这又导致了更多的与逻辑门器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许与差动放大器和共模抑制更加相关? 在共模抑制的情况下、具有相同相位的任何信号都会被抑制、因为它被假定为噪声。 这将是 XLR 消除噪声的方式。 嗯、在这个 电路中、我想保留噪声、这样就可以说并且可以抑制其他一切。 在我的电路中、3个麦克风信号同相表示它们与声源的距离相同、这是我想通过电路接受的唯一声音(理论上)。 也就是说、它不必非常精确、对于任何异相东西都是一个很好的滚降。 现在、如果我可以转动转盘并调节反相信号的抑制量、然后调节相位对齐的精度、那就太棒了。 基本上,通过转盘,我可以扩大或缩小在麦克风前面的区域,那里的声音将被拾取。 这就像是将 相位接受范围从<= 0.01毫秒偏移调整为<= 1毫秒偏移。 它还允许以更大或更小的模式排列麦克风、或使用不同的麦克风。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我的想法是、由于您并不是真的需要差动信号、而是更需要共模信号、以下的想法可能对您有所帮助。

    想法是观察使用音频运算放大器的麦克风 A、B 和 C 之间的差分、并使用比较器将其与某种基准电压进行比较、以获得某种可调节的阈值。  

    一旦差分电压超过任何比较器上的阈值、它就会发送一个低电平有效的数字信号、以通过多路复用器关闭模拟信号路径。   

    从逻辑上来说、第三次比较不是必需的、但可能对于匹配很重要、如果不需要、您可以对放大器和比较器进行2个通道的比较。  

    这是否在可行解决方案的范围内?  

      

    这些不是用于应用的精确部件、而是一个想法:

    4通道音频运算放大器: OPA1604

    4通道比较器: TLV1844(预览)

    3通道多路复用器: TMUX4053

     

    请告诉我您的想法。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍一看、这似乎可以正常工作、但却 无法正常工作。 问题是、我不想从输入中进行选择。 我想要做的是执行模拟信号分析、这与共模抑制非常相似、但被称为"不常见"模式抑制。 如果这是一件事。 麦克风阵列的原因是在3D 空间中创建一种空间排列、用于测量到达不同麦克风时相同声音的延时时间。 然后、通过使用芯片查找这些延迟、我们可以滚降相位差(延时时间)并使用可调的时间(允许的最大延迟)和振幅(以分贝为单位的降噪)、二阶或三阶滤波器保留同相位噪声(时间对齐)。 本质上是一个可调的3通道共模抑制滤波器、而这种情况下不常见、而不常见。 对于 CMRR、基本上有意将信号以 180度的相位差发送出去、因此、当接收到信号时、已知真信号本身具有180度的相位差、使用此项、任何其他信号都将被拒绝。 理论上、它可以在出现问题时自行拒绝、而这正是该设计发挥作用的地方。 它几乎就像一个损坏的 CMRR、因为它应该是可调节的、以支持从0度到180度的范围、或者更大或更低。 如果有道理。 因此、由于时间刻度的原因、它可能比 CMRR 更难、但与之基本相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    谢谢、我相信我理解您的"不常见"模式抑制。 我的想法是找出麦克风之间的差异、然后在选定的参考阈值时、比较器会通过关闭系统来"过滤"其中一个麦克风是异相还是一个麦克风上的更大声音、这在某种程度上会导致不常见的模式抑制、但如果您想传递同相的 IN 信号、这将不起作用。

    让我和我的团队讨论这个问题、看看我们的成果、我将在周一与您联系。

     

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:  

    这种情况的范围远远超出了比较器的范围、因此我将这个请求单转给音频团队、以获得更好的帮助。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    我是 TI 的音频应用工程师之一。 您要介绍的是波束形成算法。 我们之前进行过非常类似的评估、由于处理限制、我们的产品系列无法支持这种评估。 我们有一个正在开发的解决方案、但至少要在一年后才能看到市场。

    目前的音频解决方案通过 DSP (而不是编解码器等单个芯片)进行波束形成。 这个算法的逻辑使得纯模拟操作即使不是不可能也非常困难、部分原因是您之前讨论的"非共模"抑制。

    我建议在数字域中执行此操作、因为它可能会节省您的成本和时间。

    此致、
    Jeff McPherson