This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2837:MTBF/FIT 计算

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2837, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414009/opa2837-mtbf-fit-calculation

器件型号:OPA2837
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3A

工具与软件:

您好!  

我重新计算了组件 OPA2837IDGKT 的 MTBF/FIT、并且将返回可靠性数据表给出的值的一半。

我相信 TI 使用的公式少了2分之法。 您能否确认哪个数字是正确的?

我已经计算了其他 TI 器件的拟合、我的公式看起来是正确的。 请参阅以下内容:

谢谢你。

EDE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ede、

    我将回顾您的计算。  我还将检查用于计算 MTBF 和时基故障的数据和过程。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ede、

    对于估算器工具中的 OPA2837 MTBF/FIT 估算、您未在60%置信水平下使用正确的卡方分布函数。

    您对 CSD18543Q3A 使用了 x2值来表示"零"故障。  对于 OPA2837估算器输出、条件为"一个"故障。  您的数学计算中仍使用了 CSD1854Q3A 中的值、对应于"零"故障。  您将需要调整卡方函数、因此粗略系数为2。   

    如果您针对 OPA2837情况中的单个故障进行了适当调整、我相信您会发现您的结果可以得到估算器同意(请记住、它是估算器、而不是计算器)。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    Oopppps……我立即假设了零故障、因为我评估的所有其他组件都没有零故障。 我的错。

    将故障值更改为1可以匹配。  

    感谢您的观看和发现错误。 非常感谢。

    EDE。