请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA230 工具与软件:
您好、先生、
我对 分流寄存器感到困惑:
这些寄存器可以配置、I2C 通信也是正确的、但为什么我读取分流寄存器值是0xFFFF (即使默认情况下)。 同时 、我用万用表测得、分流电阻器上的压降大约为1mV。
导致此问题的原因以及如何解决?
谢谢。
Xiongzz

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.