This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:默认情况下、读取分流寄存器的值为0xFFFF

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417101/ina230-read-the-shunt-register-value-by-default-is-0xffff

器件型号:INA230

工具与软件:

您好、先生、  

我对 分流寄存器感到困惑:

这些寄存器可以配置、I2C 通信也是正确的、但为什么我读取分流寄存器值是0xFFFF (即使默认情况下)。  同时 、我用万用表测得、分流电阻器上的压降大约为1mV。

导致此问题的原因以及如何解决?

谢谢。

Xiongzz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    INA230的电流结果为2的补码格式、所以如果该值接近0V、您可能会读出一个轻微的负值、例如、-1LSB 会显示为0xFFFF。 因此、这对于没有电流的默认值是有意义的。 如果确实有电流、请尝试在器件的 IN+和 IN-引脚上代替电阻器进行测量、只是为了确认测量的电压与 INA 看到的电压相同。

    此致、

    Mitch