This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:电压感测

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1414266/amc3330-voltage-sensing

器件型号:AMC3330

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在设计包含三个隔离式直流/直流模块的电路板:24V 直流数字模块、+24VDC 模拟模块和-24VDC 模拟模块。 所有输出电源均为电流隔离。

我们的目标是使用由24VDC 数字电源供电的 ADC 测量所有电源的电压。 我们不使用任何隔离电路(例如隔离式放大器或隔离式 ADC)。 隔离接地旨在防止噪声耦合。

敬请为测量提供任何参考设计或电路建议。 随附了电源和 ADC 的简单方框图、供您参考。

感谢您的回答和您的时间。

此致、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    如果您希望隔离模拟域、则需要这2个节点的隔离式测量解决方案。 可以使用2个 AMC3330来测量模拟电源、其中低侧输出由 ADC 在数字域中进行测量。

    要测量电压、您需要电源上的分压器将电压分压至 AMC 器件和 ADC 的输入电压范围。   

    由于 AMC3330具有差动输出、因此您可能需要在进入 ADC 之前进行差分到单端转换。  或者、根据精度需求、您可以只将1个差动输出发送到 ADC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    感谢您发送编修。

    提供的解决方案采用隔离域。 但我们需要非隔离式解决方案(例如基于运算放大器的解决方案)来测量电压和电流。 由于电压较小、我们不想使用隔离式解决方案。 此外、我们还需要一些具有成本效益的解决方案来对相同参数进行测量。    

    使用隔离式电源的主要目的是 防止其他电源在每个电源中耦合噪声。

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    如果不需要隔离、可以使用分压器将输出馈入 ADC。  如果您需要运算放大器、我可以将该主题移到非隔离式运算放大器团队。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    非常感谢您可以将话题转向非隔离式运算放大器团队。

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth,

    如果接地之间的电压差小于1/2伏、则可能有效。 如果接地之间存在很大的差异、则所有开关都应为 SSR (固态继电器)。 如下图所示、仅使用 SSR 的-24V 电源。 主接地端是数字接地。 对于+24V Digital (SD+)、选择的值应为逻辑高电平(ON)、应为低电平(OFF)。  24V 模拟(SA+)和-24V 模拟(SA-)的选择最好为逻辑高电平(ON)、高阻态(OFF)。 这样、选择输出就可以稍微低于数字接地。

    e2e.ti.com/.../3-semi-Iso.TSC

    ADC 输出是选择输入/10的、因此24V 电源为2.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    感谢您发送编修。

    此致、

    Parth