This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:查询可获得更好 EMI 性能的替代器件

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415729/tlv1805-enquire-alternative-part-for-better-emi-performance

器件型号:TLV1805

工具与软件:

尊敬的 BU:

我的客户想知道我们是否有更好的 EMI 性能器件来替代 TLV1805DBVR?

请提供建议。

第页 S:TI 参考设计位于 https://www.ti.com/tool/TIDA-010239中

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "EMI 性能"究竟是什么意思?

    如果存在干扰使输入开关处于错误的时间、则必须使用外部元件过滤输入信号。 (比较器无法知道它发现的输入电压是来自信号源还是来自 EMI。)

    如果开关输出产生干扰、则可以使用串联电阻器降低其驱动强度。 在极端情况下、使用具有 LVDS 输出的比较器可能很有用、这需要重新设计架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我想您指的是使用运算放大器定义的"EMIRR"。

    我们专门规定不对比较器的输入添加完整的 EMI 滤波。 我们不测量比较器的"EMIRR"性能。

    比较器是宽带器件、通常受到较大差分电压的影响(而运算放大器的负反馈伺服"虚拟短路"输入、输入相差不到1mV)。

    添加这些内部输入 EMI 滤波器会在输入上增加额外的延迟、从而增加传播延迟。

    较宽的差分电压往往会覆盖 EMI 信号并保持输出稳定。 EMI 确实成为问题的情况就在阈值附近。 同样、比较器无法区分 EMI 和输入信号之间的差异、因此可能会发生一些误触发。 因此、需要针对应用优化外部滤波和带宽限制、以将 EMI 影响降至最低。

    所有器件的响应略有不同、因此没有一个"最佳"器件。 我们的经验是 EMI 性能完全取决于终端设备设计和 PCB 布局。 任何比较器都应视为高速逻辑器件、具有适当的电源旁路、接地、短输入走线和适当的输出线路布线(快速边沿-通常比传播延迟快10-50倍)以及遵循适当的高速布局指南。

    如果 EMI 可能是个问题、则可以添加迟滞、使比较器比接收到的 EMI 更"发痒"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 克莱门斯和保罗