This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA521EVM:直流设计

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1417355/opa521evm-dc-design

器件型号:OPA521EVM
Thread 中讨论的其他器件:OPA521

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

客户尝试使用它来提供高电流、但使用直流电压信号。 不过 、我们发现输入是交流耦合的、有没有任何方法可以将其用作直流信号?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janathan:

    我们发现输入是交流耦合的、有没有办法将其用作直流信号?

    根据 EVM 原理图、我假设您要使用反相输入端子并消除电容耦合。  

    可以、只需移除电容器短路(或移除电容并短接两个焊盘)即可完成此操作、请参阅下面的仿真。  

    e2e.ti.com/.../OPA521-Drive-Rload-09242024.TSC

    如果您使用双电源轨、则可以降低 Vbias 电压、具体请参阅仿真文件。 如果按原样使用 EVM、则增益需要>= 7V/V。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    感谢您提供这些信息。 如果有任何其他问题、我会回来解答。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    如果将功率放大器用作稳压器、您也可以将 OPA521配置为同相配置。 除非要补偿运算放大器驱动电阻负载、否则增益必须大于7V/V。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond