Other Parts Discussed in Thread: OPA521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA521EVM Thread 中讨论的其他器件:OPA521
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
客户尝试使用它来提供高电流、但使用直流电压信号。 不过 、我们发现输入是交流耦合的、有没有任何方法可以将其用作直流信号?
提前感谢您。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Janathan:
我们发现输入是交流耦合的、有没有办法将其用作直流信号?
根据 EVM 原理图、我假设您要使用反相输入端子并消除电容耦合。

可以、只需移除电容器短路(或移除电容并短接两个焊盘)即可完成此操作、请参阅下面的仿真。

e2e.ti.com/.../OPA521-Drive-Rload-09242024.TSC
如果您使用双电源轨、则可以降低 Vbias 电压、具体请参阅仿真文件。 如果按原样使用 EVM、则增益需要>= 7V/V。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致!
Raymond