This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1814-Q1:设计输入对相当大噪声敏感的比较器电路

Guru**** 2503505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1814, TLV1814-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418630/tlv1814-q1-designing-a-comparator-circuit-with-inputs-susceptible-to-considerable-noise

器件型号:TLV1814-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1814

工具与软件:

您好、TI 论坛、

目前的任务是缓冲霍尔效应传感器输出信号。 传感器无法在其输出通道上可靠地提供足够的电流、因此比较器看起来是一个很好的解决方案-它将提供任何必要的拉电流能力、并且它应该具有在输出端不产生几乎那么多噪声的额外优势。 霍尔传感器输出以数字方式在0V 和5V 之间切换、而比较器将以5V 的电压断电。  

问题在于、由于霍尔效应传感器将在具有大量 EMI 的嘈杂环境中传输、因此霍尔传感器输入可能会摆动到5V 以上和0V 以下。  作为示例比较器、 TLV1814-Q1的 共模电压范围仅为±0.2V (与电源电压相比)、因此在该应用中几乎没有输入信号波动的裕度。

是否有办法可以降低或消除在比较器的嘈杂环境中违反 CMVR 的风险? 或者、是否有许多类似的比较器具有更可接受的 CMVR 容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    感谢您的发帖

    根据您的描述、我假设您指的霍尔效应传感器具有数字输出。 您能否分享有关我们在传感器输出中可以得到什么的详细信息或波形? 听起来输出在切换、但我不确定、因为我不熟悉这些传感器。 此外、请指定系统中可用的电源电压。  

    谢谢!
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较器具有连接到电源轨的内部钳位二极管。 它们仅用于 ESD 事件、因此并联增加外部二极管是有意义的。 在二极管和输入引脚之间使用一个串联电阻器、几乎所有的电流都将流过外部二极管。

    要消除高频噪声、请使用低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    正如 Clemens 所说、TLV1814在输入端具有连接到电源轨的内部二极管、如果输入电压超过电源轨、这些二极管将变为正向偏置。 我们在此准备了有关不同比较器输入类型的应用手册: 比较器输入类型(TI.com)。  有一种称为"失效防护"输入的 ESD 输入结构。 这些输入没有连接到上部电源轨的 ESD 二极管、并且输入由从输入端连接到器件 VEE 的快速复位二极管提供保护。 这样、输入就可以升至与电源无关的特定电压。

    TLV902x4 具有失效防护输入、 适用于高噪声环境。 您可以看到、输入可以在独立于电源轨的-0.2V 至5.7V 范围内摆动:

    共模电压范围仍受 VCC + 0.2V 的限制、因此这意味着您的直流基准电压需要保持在5V 电源轨范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、它们是数字信号。 实际上有三个霍尔传感器、它们一起指示电机转子的位置。 它们在构建中是相同的、因此在它们之间工作的电路是相同的。 霍尔传感器的开关频率应最大为2kHz。 如果不清楚、信号会在5V 高电平和0V 低电平之间切换。

    系统中提供的电源电压为14V、5V 和3V3。

    感谢您的关注、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对拓扑的建议。 以下是对您的建议的准确解释吗?

    对于这种设置、我的担心是二极管只能钳位在其压降的裕度内。 即、在这种情况下、二极管仅在输入线达到5V +(无论其正向电压是多少)时才会钳位。 由于 TLV1814-Q1 (以及我已经看到的几个其他类似比较器)的输入电压范围为电源轨或类似器件之外±0.2V、因此使用 Vf 驱动二极管可能会带来问题。 欢迎就这一问题提出任何建议。

    这个相邻的问题是 CMVR 额定值是如何转换为瞬态电压容差的说明还是推断? 预计超过 CMVR 的电压会存在太长时间、因此如果元件在该尺寸下具有一定的容差、则会很好。

    再次感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、但我想澄清并确认一件事-  

    [报价 userid="56767672" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1418630/tlv1814-q1-designing-a-comparator-circuit-with-inputs-susceptible-to-considerable-noise/5436945 #5436945"]共模电压范围仍受 VCC + 0.2V 的限制、因此这意味着您的直流基准电压需要保持在5V 电源轨范围内。

    换句话说、 虽然在某些情况下输入可以从-0.2至5.7V 摆动、但当我用5V 电压为此比较器供电时、我仍然需要两个输入都服从 CMVR 并保持在5.2V 之内? 或者我是不是解释错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管的主要用途是防止损坏(流过内部钳位二极管的电流不得超过10 mA)。

    但当 R2足够大时、内部二极管的正向电压将非常小。 内部二极管的特性尚未指定、但如果我们假设当外部二极管下降0.6V 时、我们希望 R2降至0.4V 时不超过0.1 mA、则 R2必须至少为4 kΩ。 使用肖特基二极管时、电流会小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您所说的通常是情况、我们建议使用两个输入都处于输入共模范围内的器件、以确保器件按照数据表规格的行为。

    但是、一些比较器具有这样的特性、只要两个输入中的一个在输入共模范围内、它们仍然可以输出正确的输出。 这来自 TLV902x 数据表:

     

    这意味着只要一个输入在输入共模范围内、输出就会是正确的。 这意味着使用5V 电源、只要您在-0.2V 和5.2V 的范围内保持一个输入、另一个输入就可以在-0.2V 到5.7V 的范围内摆动、输出仍然正确。 在这种情况下、您可以像图像中一样将输入电压设置为2.5V、并且霍尔输出可以在-0.2V 至5.7V 的范围内摆动、而不会损坏比较器。

    请注意屏幕截图的最后一段、在这种情况下、比较器可能会在传播延迟和输入偏置电流方面的规格降级下运行。