主题中讨论的其他器件:TLV1814、
工具与软件:
您好、TI 论坛、
目前的任务是缓冲霍尔效应传感器输出信号。 传感器无法在其输出通道上可靠地提供足够的电流、因此比较器看起来是一个很好的解决方案-它将提供任何必要的拉电流能力、并且它应该具有在输出端不产生几乎那么多噪声的额外优势。 霍尔传感器输出以数字方式在0V 和5V 之间切换、而比较器将以5V 的电压断电。
问题在于、由于霍尔效应传感器将在具有大量 EMI 的嘈杂环境中传输、因此霍尔传感器输入可能会摆动到5V 以上和0V 以下。 作为示例比较器、 TLV1814-Q1的 共模电压范围仅为±0.2V (与电源电压相比)、因此在该应用中几乎没有输入信号波动的裕度。
是否有办法可以降低或消除在比较器的嘈杂环境中违反 CMVR 的风险? 或者、是否有许多类似的比较器具有更可接受的 CMVR 容差?