https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419304/xtr117-xtr117
器件型号:XTR117Thread 中讨论的其他器件: XTR111、 XTR116
工具与软件:
您好!
我正在设计一个信号电平转换器、将0-20V 信号转换为4 -20mA >我在参考设计中找不到这样的情况。 请提供任何指南吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419304/xtr117-xtr117
器件型号:XTR117工具与软件:
您好!
我正在设计一个信号电平转换器、将0-20V 信号转换为4 -20mA >我在参考设计中找不到这样的情况。 请提供任何指南吗?
尊敬的 Faisal:
XTR117是一款2线电流变送器。
产生驱动 XTR117的信号的传感器和驱动电路必须被视为本地电流变送器 GND (IRET)、并且需要允许 IRET 浮动并与4 -20mA 环路电源 GND 隔离。 此外、 XTR117电流发送器+驱动电路的总体流耗一定不能超过4mA。
如果0-20V 信号源以环路 GND 为基准并且它未进行隔离、则这不适用于2线制电流变送器。
下图显示了 2线变送器(XTR116)、IRET 错误短接至 VLOOP GND。

下图显示了 IRET 正确连接的2线变送器(XTR116)、其中允许 IRET 相对于 VLOOP GND 悬空。

下面的博客系列对此进行了详细说明:
您的原理图显示 IRET 已连接到 GND。 如果您的信号源未与环路电源隔离、请考虑使用 XTR111、这是3线电流变送器。 在3线电流变送器上、 XTR111的传感器和驱动器电路可以毫无问题地称为4 -20mA 环路电源 GND。
有关2线和3线电流变送器的更多信息、另请参阅以下链接。
此致、
Luis
您好、Baisal。
请确保传感器输出上产生0-20V 信号的电路与环路电源接地完全隔离。
2线电流变送器最常见的问题之一是、电路设计人员不考虑接地 GND 的电流路径、或者换句话说、从传感器电路返回回路电源 GND 的机箱 GND 漏电路径。 如果(电机)传感器本地 GND 和4 -20mA 电流环路接地未完全隔离、并且如果您必须使用2线电流变送器、则必须找到一种方法将传感器电路与4 -20mA 接地隔离。 一种常用的方法是使用控制器和数字隔离器将电压输出转换为 PWM。
或者、如果4 -20mA 环路接地和传感器输出 GND 未隔离、您可以考虑使用3线电流变送器、让您能够在不产生任何问题的情况下将传感器输出 GND 和环路电源 GND 转至相同电位。
此致、
Luis