This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117

Guru**** 1840470 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111, XTR116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1419304/xtr117-xtr117

器件型号:XTR117
Thread 中讨论的其他器件: XTR111XTR116

工具与软件:

您好!

我正在设计一个信号电平转换器、将0-20V 信号转换为4 -20mA >我在参考设计中找不到这样的情况。 请提供任何指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117设计用于2线环路、其中测量电路由环路供电并且悬空。 您的应用中是否出现这种情况、或者您是否有独立电源?

    20V 信号来自哪里?它的特性是什么?  XTR117具有一个内置的5V LDO;如果您需要一个更高的电压、您可以在 V+和 IRET 之间连接您自己的稳压器。 或者、除以输入信号、这样可由一个5V 电路来处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20V 信号来自电机传感器输出、它应该连接到 PLC、因此 PLC 具有4 -20mA 输入、而电机测量是0-20V、电机侧没有任何单独的电源。 我有一个原理图、但我不知道如何上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机和 PLC 使用相同的电源(或至少相同的 GND)? 您的电路采用24V 电源? XTR111会是更好的选择。 (其输入应低于12V、因此您应对信号进行分频。)

    要上传原理图、请制作屏幕截图、将其保存到文件中、然后使用文本框下方的"Insert"/"Image"菜单。 如果可以将整个原理图提交到公共论坛、则可直接插入.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它们不共用接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4_PLC 是隔离栅的场信号、然后隔离栅通过20mA 与 PLC 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号和电源在同一条线上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上以下图片。 R2= 150k、R1=125k、R3=250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faisal:

    XTR117是一款2线电流变送器。

    产生驱动 XTR117的信号的传感器和驱动电路必须被视为本地电流变送器 GND (IRET)、并且需要允许 IRET 浮动并与4 -20mA 环路电源 GND 隔离。  此外、 XTR117电流发送器+驱动电路的总体流耗一定不能超过4mA。   

    如果0-20V 信号源以环路 GND 为基准并且它未进行隔离、则这不适用于2线制电流变送器。  

    下图显示了  2线变送器(XTR116)、IRET  错误短接至 VLOOP  GND。

    下图显示了  IRET 正确连接的2线变送器(XTR116)、其中允许 IRET 相对于 VLOOP  GND 悬空。

    下面的博客系列对此进行了详细说明:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/part-2-two-wire-4-20-ma-transmitters-background-and-common-issues

    您的原理图显示 IRET 已连接到 GND。  如果您的信号源未与环路电源隔离、请考虑使用 XTR111、这是3线电流变送器。  在3线电流变送器上、 XTR111的传感器和驱动器电路可以毫无问题地称为4 -20mA 环路电源 GND。

    有关2线和3线电流变送器的更多信息、另请参阅以下链接。

    [常见问题解答]什么是2线4 -20mA 电流变送器?

    [常见问题解答]什么是3线4 -20mA 电流变送器?

    此致、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我已隔离了 IRET。 但我首先使用台式机电源和 DMM 对设计进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baisal。

    请确保传感器输出上产生0-20V 信号的电路与环路电源接地完全隔离。   

    2线电流变送器最常见的问题之一是、电路设计人员不考虑接地 GND 的电流路径、或者换句话说、从传感器电路返回回路电源 GND 的机箱 GND 漏电路径。 如果(电机)传感器本地 GND 和4 -20mA 电流环路接地未完全隔离、并且如果您必须使用2线电流变送器、则必须找到一种方法将传感器电路与4 -20mA 接地隔离。  一种常用的方法是使用控制器和数字隔离器将电压输出转换为 PWM。

    或者、如果4 -20mA 环路接地和传感器输出 GND 未隔离、您可以考虑使用3线电流变送器、让您能够在不产生任何问题的情况下将传感器输出 GND 和环路电源 GND 转至相同电位。

    此致、

    Luis