我不知道为什么?
主题中讨论的其他器件:OPA350、 OPA626、 TINA-TI、 OPA607、OPA810、 TLV365、 OPA2810、 TLV2365、 OPA2607、 OPA838、 OPA625、OPA2625
工具与软件:
你好
我已经对下面的电路运行了仿真、当我使用 OPA350时、结果符合预期
但是、如果我切换到 OPA626、结果会偏离预期
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我已经对下面的电路运行了仿真、当我使用 OPA350时、结果符合预期
但是、如果我切换到 OPA626、结果会偏离预期
我不知道为什么?
您好!
您能否尝试使用 OPA810、TLV365和 OPA607模型来仿真您的电路? 我很好奇 OPA2626器件上的 ADC 驱动是否会使其模型在非 ADC 驱动配置中的行为异常。
您选择使用 OPA2626是否有特定原因? 我们有两个其它的运算放大器、如 OPA2810、TLV2365和 OPA2607。 您可以将 OPA2607用于两个运算放大器级、因为您的增益配置大于最小稳定增益。
此致!
ALEC
您好 Alec
我对你的解释是可以的。 我尝试使用100/1k Ω 进行仿真。 结果要好得多。
因为我已经尝试平衡反相输入和同相输入的阻抗? 我认为主要的原因是输入失调电流而不是输入偏置电流。
OPA2626与 ADA4807没有明显区别。 但我认为 ADA4807的结果要好得多。 我知道它可能主要来自模型差异、而不是零件差异。
我尝试了 OPA625、结果很好。 我使用高驱动模式。
我想 OPA625与 OPA2626非常相似。 我期待 OPA2626获得良好的结果。 我的问题是 OPA2626的测试结果是否良好。 我可以忽略仿真结果吗。 或者、我应该测试多少个 OPA2626?
您好!
OPAx625的设计结构与 OPA2626相同、不同之处在于 OPA2625内核具有关断引脚功能。 OPA2626没有关断功能。
如果 OPAx625的测试结果令人满意、您可以评估和使用 OPA2626。 如果您愿意、也可以购买和使用 OPA2625。 高驱动模式是运行模式、而低功耗模式是"关断"模式。 OPA2626没有关断功能、但其正常运行与 OPAx625的高驱动模式相同。
此致!
ALEC