请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424EQ1EVM 主题中讨论的其他器件: TAS6424E
工具与软件:
您好、TI 团队:
请为 ME 启用对适用于 Pure PATH 控制台3的 TAS6424EQ1EVM 软件的访问权限。
感谢您的支持!
此致
Emanuel Lemnitz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队:
请为 ME 启用对适用于 Pure PATH 控制台3的 TAS6424EQ1EVM 软件的访问权限。
感谢您的支持!
此致
Emanuel Lemnitz
您好、Emanuel、
下面是 PPC3请求的链接、这些请求完成后即可由该小组处理
https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE
https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW
此致、
Luis
您好、 Emanuel
获得以下链接的访问权限后、通常需要等待一段时间、然后可以登录 PPC3、系统会显示您可以安装 TAS6424E 的应用。
https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW
如果不想等待、仍然可以访问该链接、下载.tar.gz 文件并使用 PPC3进行安装。