This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272B:IDR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420089/tlc272b-idr

器件型号:TLC272B
Thread 中讨论的其他器件:TLC272

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们收到了您一方的 FA 报告、其中包含 FA 详细信息、

最终报告2024年07月05日–修订版 A 2024年09月25日–修订版 B QEM-CCR-2406-00271 [/CFR-THA-24-182]

以下是更多与器件相关的信息、

客户名称:Jabil

客户联系人:Pravin Hiwarkar

客户站点:浦那(印度)

终端客户事件类型/检测来源:电路内测试(ICT)客户联系

故障说明-  

电路板在 ICT 测试中失败、对于组件 D44、D41、D2 9、D26、D23、D21、D9、D6、D3、D1的数字测试和供电模拟测试。 |调试分析后,我们发现它是双放大器,我们没有得到电压。

我们的问题>> 此器件似乎与我们的客户电路不兼容、现在我们想知道您会建议进行哪些更改以使此器件在我们的客户电路中正常工作?

等待您的即时支持和反馈。

此致、

Pravin Hiwarkar。

SQE - JABIL PUNE。

移动电话号码- 09370751126e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2406_2D00_00271-Rev.B-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、并指定输入引脚的电源电压和电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pravin、Clemens

    我是作为一个内部线程处理此问题的。 原理图是迟滞比较器。 输入引脚2、3由零电流柔量资源驱动。 电源为0V、5V。 测量了输出引脚1、预期为3.5V 至5V。  

    低输出或高输出都是可能的。 必须设置比较器输入和历史记录(如果输入位于迟滞范围内)、以获得可靠的 ICT 引脚1结果。 必须重写 ICT 测试、以确保正确的输入、从而确保输出是确定的。

    Pravin、主板是否通过后期的生产测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron 和 Clemens:
    感谢您的反馈、
    关于您的以下问题、  
    电路板是否通过了后期的生产测试?、 >>不、我们曾尝试在 ICT 故障后进行进一步测试、但后续测试[FVT]也未通过。
    Jabil 分析–  
    但现在、在我们进行深入分析之后、我们知道、
    马来西亚 位置制造的零件 出现故障 =100%和
    所有 墨西哥 制造的零部件均 已通过= 100 %。
     
    风险-  
    此外、对于在两个不同地点(马来西亚和墨西哥)制造的两个零件、具有相同的 MPN。
    因此、这将为终端客户带来巨大风险、因为两个器件的运行方式大相径庭。
    因此,我们不能生产,因为产品不是100%与马来西亚使部分。
     
    历史-和推荐-  
    另外请注意、此器件很久以前就在本设计中使用、没有出现任何故障、但随着马来西亚的使用、部件开始出现故障。
    请您提出建议、我们如何在现有设计中使用此部件或任何更改设计的建议。
    PL. 请参考原理图以获取您的现成参考。
    等待您的反馈。
    此致、
    Pravin Hiwarkar
    SQE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧芯片(墨西哥)没有轨到轨输出:

    新型芯片(马来西亚)确实具有轨到轨输出、因此当用作比较器时、输出电压更高(从 VDD 开始)。

    数据表中的 VOH 规格没有最大值、因此 两个芯片都在保证限值范围内。

    据我所见、这不是问题。 只需在测试中更改上限即可。 (您在进一步的测试中到底测试什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin

    这不是同相放大器(G=1.24)设置。 这需要从引脚1至引脚2提供负反馈。 原理图显示了正反馈引脚1至引脚3。

    如果左下节点为接地端、则 PIN2输入电压扫描(X 轴)将具有此输出(Y 轴)。  VOH 设置输出下降的电压。  对于5V 电 压、这在90mV 时发生;4V VOH (90mV/(5V/4V))的电压约为72mV

    如果迟滞的目的是消除开关抖动噪声;那么对于两个 VOH、将100k 更改为124k 应该都可行

    如果迟滞开关点很关键、那么可能没有一个简单的解决方案来同时接受这两个 VOH 电平。

    输入电压和所需的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin

    在功率点报告中、两个输出电压为3.37V 和5.01V、因此我预计 VDD 略高于5V、接近5.1V 或5.2V

    左侧显示很大的负载。 图像右侧的马来西亚 VOH 曲线(该负载的电压损耗非常小)。  

     

    之所以出现这些电压、是因为两个样本在具有此高负载时都处于 VOH (输出高电平)模式。 马来西亚的部件可以提供5.01V; LED 将更亮,HC14在这种输入电压下是良好的(HC14也供电5V )。 墨西哥器件可以输出3.37V;这仍然是一个 VOH ;  LED 将调光,HC14在这个输入电压下很好。

    我看不出引脚1上的3.37V 或5V (在其他地方未使用)为什么不能与 HC14的 VOL 输出完全相同。 HC14可"修复"TLC272中的任何 VOH 差异。 只有 LED 亮度变化保持不变。

    墨西哥曲线。 VOUT 略高、VDD 接近5.1V

    是否存在 HC14输出不正确的任何情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    感谢您的详细反馈、我们将与我们的团队合作、针对您的上述所有问题为您提供反馈。

    同时、我们还想获取以下信息、

    请求提供您对下面用红圈突出显示的内容的反馈。

    •     请执行并提供下面 VO1和 VO2的电压值、假设 VIN+ VDD = 5V、Vin-= 0V、VDD = 2.5V、R1 = 332 kΩ 且 RF = 110 kΩ。

    谢谢。此致、

    Pravin H.

    .e2e.ti.com/.../TLC272BID-Failure-analysis-_2D00_-04-Oct.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin

    对以下3项的答复。 此设置(如下所示)与客户的应用电路不同。 在客户的电路中、连接了110k 反馈电阻器 反相输入。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    我们与最终客户 Hitachi (Thales)打了电话、他们正在与他们的研发团队内部工作。

    我们将分享您的意见、这些意见可能对他们有所帮助。  

    一旦我们收到终端客户的任何反馈、我们就会回复您的问题。

    谢谢!

    此致、

    Pravin Hiwarkar。