This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:为旧 DAQ 读取高侧分流器扩展共模电压。

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422460/ina310a-extending-common-mode-voltage-for-legacy-daq-reading-a-high-side-shunt

器件型号:INA310A
主题中讨论的其他器件:INA290INA293

工具与软件:

您好!

我们有较旧的 HPE1413C DAQ、用于从高侧分流器读取差分电压读数。  DAQ 限制为16V 共模电压、我们使用1V 范围来读取单向最高达30A 的20m Ω 分流电阻。  我们可以访问5V 和+-15V 电压轨。  我们想在分流器和 DAQ 之间制作一个能够从高达48V 的共模读取数据的适配器板。  最准确的解决方案是什么?  模拟电流检测放大器具有我们认为不需要的增益和单端输出。  我们不太熟悉差动和仪表放大器、这可能是更好的解决方案、但没有看到比输入电压高共模的放大器。  推荐哪种解决方案、成本不如精度重要、因为它仅用于内部测试设备、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!  

    感谢您发帖。  

    我只能评论一下我们提供的电流感应放大器器件。

    我需要您提供更多详细信息:  

    • 分流电流的频率是多少?
    • 如果我错了、但您必须使用具有16V 输入范围的 DAQ、并且可能 需要一个电流感应放大器作为"模拟电平转换器"来降低分流电压的具有600mV 振幅的48V 共模信号、您可以回答吗?
    • 您是否能够仅使用+/-15V 设置中的正电源轨? 如果可以、我会建议使用+15V 作为 CSA 的电源。  
    • 您考虑使用带有集成比较器的 INA310是有原因的吗? 我想您可能希望具有过流阈值。
    • 该器件不允许您采用双向电流检测配置、因此在我得到您的完整要求后、我们必须查看其他选项。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    感谢您的响应。   

    -相对较慢,应用程序是可编程直流负载,卡扫描频率约为100Hz,但它是一个直流负载,设定点变化小于10Hz.

    -这是正确的、我们想要能够使用16V DAQ 在48V 共模电压下读取高侧分流器。  我们有一个600mV 48V 的共模差分电压、我们希望将其变为600mV 0V (或低于16V 的东西)共模差分电压。   

    -我们可以同时使用15V 的+和-导轨。  如果我们找不到解决方案、我不希望从5V 或+-15V 电压轨生成48V 电压轨、但我想这是可行的。   

    -我不得不把一个器件发布到论坛,我找不到一个具有低/无增益,高共模电压,小于15V 电源的 CSA。  不需要比较器和保护、只需要电压读数即可。  

    -我们只想在一个方向读取,双向性是不需要的。   

    正如您所说的、我们正在寻找一款具有良好精度的"模拟电平转换器"来馈送到差动 DAQ。  如果这涉及多个具有类似于 OPA262的 CSA 的运算放大器、也可以使用。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  

    感谢您提供这些详细信息。

    我想、我们使用一个在+15V 电源轨上运行的高输入共模(48V) CSA、这样在输出与您的 DAQ 兼容时、输入可以看到高共模信号。  

    我也不知道为什么我想双向,所以谢谢你纠正我。  

    因此、 我 建议使用 INA290或 INA293。

    这些器件的优势是高输入共模范围(122V)和高达22V 的电源、我建议您尽可能使用+15V 电源轨。  

    如果成本不是问题、那么这款器件非常棒。  

    您还会注意到 BW 非常高。 因此、为了使其更适合您的应用、我建议对输出进行低通滤波。  

    它还具有高精度优势。  

    请告诉我、这在您看来是否可行。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、再次感谢、这看起来很好、一个问题是增益。  看起来最低可用增益为20V/V、这会将我的600mV 信号带到12V。  这适合我的0-16V 共模电压限制、但我不确定能否将 DAQ 输入测量范围从0-1V 更改为0-12V。  如果不能、我是否可以添加另一个芯片以使0-12V 信号再次降低至0-600mV、同时保持合理的精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、  

    在这种情况下、我建议查看具有单位增益的差分放大器 、例如 INA149数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 或者、您可以使用具有基准引脚输入的高共模电流检测放大器(例如 INA296)、并将其用于本应用手册中所示的配置、以实现您想要的增益: https://www.ti.com/lit/an/sboa358/sboa358.pdf 

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe