主题中讨论的其他器件:INA290、 INA293
工具与软件:
您好!
我们有较旧的 HPE1413C DAQ、用于从高侧分流器读取差分电压读数。 DAQ 限制为16V 共模电压、我们使用1V 范围来读取单向最高达30A 的20m Ω 分流电阻。 我们可以访问5V 和+-15V 电压轨。 我们想在分流器和 DAQ 之间制作一个能够从高达48V 的共模读取数据的适配器板。 最准确的解决方案是什么? 模拟电流检测放大器具有我们认为不需要的增益和单端输出。 我们不太熟悉差动和仪表放大器、这可能是更好的解决方案、但没有看到比输入电压高共模的放大器。 推荐哪种解决方案、成本不如精度重要、因为它仅用于内部测试设备、谢谢。