This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10:过零检测电路检测峰值、而不是零伏

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420230/amc23c10-zero-cross-detection-circuit-detecting-peak-instead-of-zero-volts

器件型号:AMC23C10

工具与软件:

大家好、我正在测试下面的电路、它检测的是交流峰值而不是过零、除非我将示波器连接到隔离式 GND OUT2、否则它会按预期工作。

需要将 Neutral 连接到 INN 或者它是否可以悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些屏幕截图:

    我仅每20ms 检测一次50Hz 交流的下降沿

    这是 OUT2与 AMC INP/INN 的比较:

    以下是 AMC INP/INN  与 AC 的对比:

    以下是 OUT2与 交流:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LA:

    空档应连接至 INN/GND1。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将零线连接到 GND1 熔断电路、AMC23C10高侧由隔离的 SMPS 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LA:

    电路的哪个部分熔断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    初始原理图不完整、因此这里是包含 SMPS 内部器件的更详细版本。 I 将 AC1连接到 GND1/INN、这导致保险丝与桥式整流器一起熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LA:

    是的、有道理。  

    我认为您可能需要考虑架构的变化、才能使电路正常工作。  

    可以选择构建类似这样的文件: https://www.ti.com/lit/an/snva735/snva735.pdf

    或者、另一种方法是使用独立直流/直流转换器将电压从低电平转换到高电压域。  

    此类电路的示例可以在 EVM 上找到、我们还有 TI 的模块: https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/overview.html