This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2228:电流消耗与 OPA2227间的关系

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2227, OPA2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423305/opa2228-current-consumption-vs-opa2227

器件型号:OPA2228
主题中讨论的其他器件:OPA2227

工具与软件:

尊敬的 TI:

我注意到 OPA2228的电流消耗与 OPA2227相同。

鉴于两个放大器之间的带宽差异如此之大、我很难相信它们具有相同的电流消耗:

那么、能否将数据表中的数字与电流消耗可靠地进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2228处于解补偿状态、即减少或省略补偿电容器、这使得它在增益小于5时不稳定、但在增益较大时速度高于2227。

    另请参阅:
    使用解补偿运算放大器提高性能
    AN-1604解补偿运算放大器
    通过解补偿放大器轻松提升模拟电路的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    我还能用这种方式解释吗?

    它们本质上是相同的裸片、但使用解补偿版本时省略了补偿电容器、因此它们的电流消耗是相同的、但解补偿版本会具有更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在双极技术中 gbw=gm/(2*pi*pirm), Cc 其中 gm=Itail/(k*T/q ), Cc 是主米勒补偿电容,Itail 是电流偏置输入差分对,k 是 玻尔兹曼常数,T 是以开尔文为单位的温度。  因此、增大 GBW 通常需要增大 gm、从而增大 Itail (~Iq)。 不过、人们可能会决定减小 Cc 的尺寸、这也会导致 GBW 更高、但由于高频寄生极点的位置、在低增益下运行不稳定、如 OPA2228所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek 和 Clemens!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  富有洞察力的问题。