This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:计算电流检测放大器误差

Guru**** 2930130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423010/lmp8481-computing-current-sense-amplifier-error

器件型号:LMP8481

工具与软件:

您好-

我正在使用 LMP8481电流感应放大器的-S 和-T 版本。

我使用的是 TI 的"电流感应放大器比较和误差计算器 https://www.ti.com/tool/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 电子表格、我有一些问题。

1) 1)我不明白 e_CMRR 和 e_PSRR 是如何计算的;将 CMRR 和 PSRR 从 dB 转换为 UV/V 时发生了一些神奇的事情、我不在后面。

2) 该电流感应放大器馈入我的电路中的 ADC。 我如何计算感测到的电流中的总误差; 同时考虑 ADC 的误差来源?

谢谢!

-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="623316" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423010/lmp8481-computing-current-sense-amplifier-error ]1)我不明白 e_CMRR 和 e_PSRR 是如何计算的;将 CMRR 和 PSRR 从 dB 转换为 UV/V 时有一个神奇之处、我不是在关注它。

    通过反转 dB 的公式、可以将 PSRR 从 dB 转换为 µV μ V/V。 除以^、然后求10的商幂:PSRR (μ V/V)= 10 µV (PSRR (dB)/20)。

    CMRR 具有相同的公式。

    [报价 userid="623316" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1423010/lmp8481-computing-current-sense-amplifier-error ]2) 该电流感应放大器馈入我电路中的 ADC。 如何计算检测到的电流中的总误差; 同时考虑 ADC 的误差来源?

    使用平方和根(RSS)方法合并误差源。 由于误差源不相关、因此我们可以通过对两个误差值进行平方运算、将它们相加并取结果的平方根来合并 ADC 和放大器的误差。

    ADC 误差源对系统的影响将取决于您选择的 ADC 和所使用的任何外部元件。 这些误差来源的全面讨论超出了本文的讨论范围、因此您可以使用以下一些资源:

    我们在这里将提供一个视频系列来介绍 ADC 的操作、请特别了解一下 增益误差源 ADC 噪声 Sections: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html

    您还可以从以下网站下载一个计算器来计算 ADC 误差: https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    以及在线版本: https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/PADC_Design_Calculator_Tool 307/1.20.0/ (请务必点击"TUE 计算器"部分)

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    因此、我知道如何反转 dB 公式、 但在将来自电流源误差计算器电子表格的公式实施中、我看到的问题是这会将 CMRR 和 PSRR 误差项放大:

    从计算器电子表格中获得相同的电流和检测电阻@ 85C 值:

    Ishunt Vsunt1 Vos 也是如此 PSRR CMRR IBIAS RSHUNT 错误
    4A 0.08V 0.808% 0.72% 0.25% 0.25% 0% 0.19% 1.5%

    有什么想法吗??

    感谢您提供 ADC 噪声计算资源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 CMRR 和 PSRR 变量定义为负值? 我假设它们会作为负值插入、但我刚刚意识到、这并不是数据表中列出的值。

    如果这样做不能解决问题、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它肯定会为我提供不同的结果、但它与电子表格中出现的值不匹配。

    我随机决定尝试除以10^8、这似乎与电子表格计算得出的结果完全一致:

    从电子表格:

    Ishunt Vshunt Vos 也是如此 PSRR CMRR IBIAS RSHUNT 错误
    4A 0.08V 0.808% 0.72% 0.538% 0.250% 0% 0.19% 占1.76%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接着尝试匹配 Vos 的电子表格计算。 我认为电子表格可能存在错误?

    Vos 应该是646uV、但我获取 Vos 误差计算结果以匹配电子表格计算结果的唯一方法是、我假设 Vos 为6.46x10^-2、并且我忽略 Vos 中的漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里的两个计算中、您将 Mathcad 结果解释为百分比、或者相当于将电子表格结果解释为十进制值。 这就是为什么失调电压误差和 PSRR/PSRR CMRR 值都误差为100倍的原因。 如果您将电子表格值转换为十进制值、则应该会起作用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您坚持我的观点。

    好的、我将 Vos 误差的电子表格值转换为十进制、并与我完成的结果相匹配。 非常感谢您指出这一点。

    现在、我又回到了 CMRR 和 PSRR 模式。

    ^ CMRR、4A、20m Ω 电阻器的电子表格值0.25%、我得到2x10 k Ω-4。

    然而、我的 Mathcad 计算仍然不正确。 下面是我现在得到的:

      Vbusin-Vcm = 60

    同样、也不匹配 PSRR。 0.538%的 PSRR = 4.3x10^-4。 Mathcad:0.005。

      Vs-vs_spec = 43

    似乎我仍然在某个地方遗漏10倍的因子??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mathcad 计算的值对我而言看起来正确、它们四舍五入到第三个小数点。 我不知道您是如何得出您在图像上键入的值的、但 Mathcad 计算对我来说看起来是正确的。 0.25%= 0.0025≈0.003 (舍入)

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!!!

    最后一个问题。 我不确定我是否很清楚地掌握了我从 Mathcad 分析中得到的误差结果、因为正如您所说的、它似乎不是一个百分比。 我将使用电子表格的 RSS 等式来根据不同的误差贡献来计算一个最终误差值。

    我的想法是:

    再次感谢您的持续支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您的意思是要尝试通过误差百分比来计算实际电压误差。 我对 Mathcad 的了解不够,不知道如何以百分比的形式插入数值,但你可以通过插入0.02而不是2来解决这一问题。

    要计算电压值、应将理想输出乘以(1+raW_err)。

    如果没有回答您的问题、请告诉我、

    Levi DV