This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6517:如何使用 SPI 对增益进行编程?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420308/lmh6517-how-to-program-gain-using-spi

器件型号:LMH6517

工具与软件:

数据表图52 (pg22)显示了4位地址(A3..A0)和8位数据。  就增益而言、地址和数据意味着什么?  例如、如果我要对 CHA GAIN=10dB 和 CHB GAIN=-5dB 进行编程、每个设置的地址和数据是什么?

在数据表 pg24中、表3和表4讨论了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy Wei:

      A3至 A0是 需要写入的寄存器地址。 以更改增益、使它们全部保持为0。 下面是每个增益设置的地址和数据的几个示例。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    读取/写入 保留 通道选择 使能 Gb5. Gb4. Gb3. Gb2. GB1 GB0 分辨率
    C7. C6 C5 参数 C3. C2 C1. C0 D7 D6. D5 D4 D3 D2的温度 D1. D0
    CHA 打开 最小增益(Att =最大值) 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 00 80
    最大增益(Att = 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0 00 FE
    通道 A 关闭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
    CHB 开启 最小增益(Att =最大值) 0 0 0 0 0 0 0 1. 1. 0 0 0 0 0 0 0 01 80
    最大增益(Att = 0) 0 0 0 0 0 0 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0 01 FE
    CHB 关闭 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 01 00
    CHA 打开 G=10 (ATT=12) 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 1. 1. 0 0 0 0 00 B0
    CHB 开启 G =-5 (Att =-27) 0 0 0 0 0 0 0 1. 1. 1. 1. 0 1. 1. 0 0 01 EC

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上只有两个地址、对于 CHA 为0x0、对于 CHB 为0x1、由表3引用。  表4用于显示数据。  希望产品说明书能说明这一点。  感谢您的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    我们将听取您的反馈、并会在数据表的下一个修订版中进行更新。 谢谢!

    我要结束该主题帖。

    此致、

    赫鲁日