请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6517 工具与软件:
数据表图52 (pg22)显示了4位地址(A3..A0)和8位数据。 就增益而言、地址和数据意味着什么? 例如、如果我要对 CHA GAIN=10dB 和 CHB GAIN=-5dB 进行编程、每个设置的地址和数据是什么?
在数据表 pg24中、表3和表4讨论了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
数据表图52 (pg22)显示了4位地址(A3..A0)和8位数据。 就增益而言、地址和数据意味着什么? 例如、如果我要对 CHA GAIN=10dB 和 CHB GAIN=-5dB 进行编程、每个设置的地址和数据是什么?
在数据表 pg24中、表3和表4讨论了什么?
尊敬的 Cindy Wei:
A3至 A0是 需要写入的寄存器地址。 以更改增益、使它们全部保持为0。 下面是每个增益设置的地址和数据的几个示例。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
| 读取/写入 | 保留 | 通道选择 | 使能 | Gb5. | Gb4. | Gb3. | Gb2. | GB1 | GB0 | 分辨率 | ||||||||
| C7. | C6 | C5 | 参数 | C3. | C2 | C1. | C0 | D7 | D6. | D5 | D4 | D3 | D2的温度 | D1. | D0 | |||
| CHA 打开 | 最小增益(Att =最大值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 80 |
| 最大增益(Att = 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 00 FE | |
| 通道 A 关闭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 00 | |
| CHB 开启 | 最小增益(Att =最大值) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 80 |
| 最大增益(Att = 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 01 FE | |
| CHB 关闭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 00 | |
| CHA 打开 | G=10 (ATT=12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 B0 |
| CHB 开启 | G =-5 (Att =-27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1. | 1. | 1. | 0 | 1. | 1. | 0 | 0 | 01 EC |
此致、
赫鲁日