This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:针对10mV 至500mV 输入信号的精密整流器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1421646/opa2211a-precision-rectifier-for-input-signal-from-10-mv-to-500mv

器件型号:OPA2211A
主题中讨论的其他器件:OPA211OPA1662

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

 我正在尝试构建漏电流表、对于此应用、我想将 Rogowski 传感器输出转换为 DC 信号、以便可以将此信号馈送到微控制器以进行进一步处理。

基本上、我希望输入的信号范围是10mV 到500mV @ 50Hz。

我已经检查了 OPA2211精密整流器的原理、但我认为起始范围是20mV、而我需要的是10mV 到500mV。

我不在任何公司工作、因此我没有任何公司邮件 ID、这就是我通过此渠道提出问题的原因。

如果您可以分享上面提到的应用的一些 IC 数据表和应用手册、那将是您的巨大帮助。

请您提供您的支持和指导。  

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    精密全波整流器、双电源 是一个很好的介绍使用 OPA211的精密整流器的文档。  这就是您要查看的文档吗?   我查看了文档、但没有看到您提到的20mV 范围限制。  图14、15和16显示了该电路的测量结果。  该电路的限制与运算放大器的带宽和压摆率更多相关。  基本上、放大器需要转换其输出、以克服所用二极管的正向压降。  因此、对于快速信号、在放大器发生转换以克服二极管压降时、可能会在低电压情况下产生一些伪影。  图16显示了50mVpp 1kHz 正弦整流。  您可以在此示例中看到、低电压(对于小于10mV 的信号)存在一些误差。  对于频率更高的输入、此误差会更糟。  通过增加增益中的前置放大器、您可以进一步减小此误差(即可以使用10V/V 的增益将10mV 至500mV 至100mV 至5.0V 的电压放大)。  这将更大限度地减小二极管导通行为产生的误差。  如果您所施加的频率非常低、则可能不需要前置放大器。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art:

    你好。

    在我们结束该案例之前、您能就以下问题提供您的建议和意见吗?

    昨天、我参考了您分享的应用手册、并且根据您的建议、我还添加了增益为10的前置放大器、然后是进动整流器、后跟最后输出端的1uF 电容器 C1、以将脉动直流转换为无纹波直流输出。

    1.我已经检查了仿真输出、但即使在输出端连接了滤波电容后、仍然会有脉动的直流而不是无纹波直流。我想如果我实际上组装这个电路、我希望能有无纹波的直流输出。 为方便您参考、我附上了相同的图像

    您对此有何建议?

    2.我找到 OPA1662 IC、它是一种双通道运算放大器。 因此、您能否确认我是否可以继续使用此 IC、还是继续使用 OPA2211?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、

    要回答您的问题:

    1. 我们在这篇文章开始查找全波整流器。  全波整流器基本上会将所有负信号反相并使它们为正。  此类电路自然会有大量纹波、因为它仅在输入信号为正时跟随输入信号并跟随反向信号。  我理解您要对此进行滤波、然后想要一个直流信号。  我想您可能在寻找"峰值检测器"电路。  此帖子提供了有关峰值检测器的大量详细信息:   峰值检测器 E2E .   或者、您可能只是想对整流电路进行大量滤波。  这可以通过无源滤波器来实现、如下所示:  PWM 滤波器 .  您可以使用此工具来使用有源低通滤波器:   https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER .  您设置的截止频率越低、纹波降低得越多。
    2. 在设计运算放大器全波整流器时、压摆率和带宽通常是主要考虑因素。  这两个放大器都相对较快、但 OPA2211更快。  我不确定您为什么要考虑  OPA1662。  您提到它是双通道、OPA2211也是如此。  请注意、该命名规则为 OPAx221、其中"x"是通道数。  如果您还需要选择 opa1662、请告诉我。

    我希望这对您有所帮助!  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art:

    你好。

    基本上、我拥有输出为10mV 到500mV 的 Rogowski 传感器、我的微控制器无法读取此交流信号、但在施加直流信号时、它会提供适当的输出。 对于此应用、我需要一个可以将罗氏传感器交流信号转换为直流信号的电路。

    那么根据您的回复和建议、我可以连接同相放大器(用于更高的增益10V/V)、然后连接峰值检测器(而不是精密整流器)和 PWM 滤波器吗?

    我同意您关于我关于 OPA2211 IC 的第二个问题的建议。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-CSC、  

    我之所以提出该建议、是因为您执行了全波整流后再进行积分器。  这基本上是一个峰值检测器。  我没有花很多时间使用 Rogowski 传感器、因此我不确定具体的要求。  那么、我在 Rogowski 放大器电路上进行了搜索、以了解人们在做什么(即他们是否进行峰值检测)。  根据我的搜索、我没有看到任何人正在纠正 Rogowski 信号。  根据您的评论、我认为您进行了整流是因为您的 ADC 无法接受双极信号。  尽管整流会将双极信号转换为单极信号、但我不确定这是否会产生所需的 Rogowski 测量结果。   适用于继电器和断路器且精度更高的罗氏线圈有源积分器参考设计 提供针对  Rogowski 线圈的参考设计。  此设计通过电平转换器运算放大器电路实现双极到单极转换。  该电路的输出将保持与集成式 Rogowski 线圈生成的波形相同、但会进行移位、从而始终为正。  我认为、纠正 Rogowski 信号 将实现电流感应的整流。  换句话说、当 Rogowski 线圈检测到将反转的负电流时、您就无法区分电流检测中的负电流和正电流。  这可能不是问题。  我可以帮助您实现所需的放大器功能、但我不太了解 罗氏 线圈需要什么。  抱歉、我引入了任何混淆。

    此致、艺术