请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA232 主题中讨论的其他器件: INA234
工具与软件:
µV 数据表首页上显示50 μ V 失调电压(最大值)、这听起来是合理的。
电气特性中有一条指定的线
Vos_b IN–总线失调电压=±10mV (最大值)
但这意味着什么?
ADC 输入范围指定为 ±20或80mV、因此10mV 偏移听起来很奇怪。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.