This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:Vos_b IN–总线失调电压是什么意思?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA232, INA234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1425284/ina232-what-does-vos_b-in-bus-offset-voltage-mean

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件: INA234

工具与软件:

µV 数据表首页上显示50 μ V 失调电压(最大值)、这听起来是合理的。

电气特性中有一条指定的线

    Vos_b IN–总线失调电压=±10mV (最大值)

但这意味着什么?

ADC 输入范围指定为 ±20或80mV、因此10mV 偏移听起来很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的数字功率监控器(包括 INA232)可测量两种电压–分流器和总线。 它们有单独的规格。

    50uV 规格 是分流电压的 Vos (20mV 或80mV 范围);10mV 规格是总线电压 (48V 范围)。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供快速回答。 50uV 的分流测量值可以、我不会使用 电压测量、但我没有找到任何包含 CSA 和 ADC 的元件、也没有找到包含它们的元件来测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我不太明白 您的说法的后半部分、如果这是另一个问题、请澄清一下。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才说 INA232可以正常工作、但我最初一直在寻找相同的组件、但不进行电压测量、这可能更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有、这款器件可能是引线式封装中最实惠的。 INA234可能更便宜、但它采用 WCSP 和12位分辨率。

    此致、

    Guang