This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:使用 PSpice for TI 和 LTSpice 进行仿真

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, THS3491
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422311/lmh6703-simulation-with-pspice-for-ti-and-ltspice

器件型号:LMH6703
Thread 中讨论的其他器件: THS3491

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我想确认是否在 LTSpice 中使用 ADI 方法、但该方法似乎不适用于开环增益(FB/INM)。

增益导致增益不小于0dB、我无法确认相位裕度。

问题是否由 SPICE 模型的构造引起?

在 LTSpice 中、相位裕度测量为 V (fb)/V (INM)、其中 fb 是理想电源(AC)的+侧、它放置在反馈线的中间、而 INM 是-侧。

www.analogue.com/.../5579254320001.html

在 PSpice for TI 中、我认为我应该使用运算放大器的输出作为视频中所示的观测点、但在本电路中、位于电阻器(51Ω)末端的电阻器是否正确?

您是否有使用 PSpice for TI 进行 LMH6703仿真的示例设计(增益和相位裕度)?

www.ti.com/.../ti-precision-labs-pspice-for-ti.html


请提出任何建议。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您共享的资源似乎突出了如何获取电压反馈器件的开环增益。 通常、电流反馈器件需要稍微不同的配置来捕获其开环跨阻(ZOL)性能。 LMH6703属于电流反馈器件类别。 遗憾的是、此器件模型未在其捕获的参数列表中指定此规格、并且数据表中几乎没有与此规格相关的信息。 您将在图8-22中捕获的较新电流反馈器件(如 THS3491)中看到该规格作为参考。 这与电压反馈器件的开环增益(AOL)图类似。  

    为了回答您的具体问题、在获取稳定性信息时、我们直接在输出端进行测量、而不是在任何负载电路上进行测量。 我想重点介绍几个资源、供将来参考。 均可通过下面的 TI 高精度实验室视频链接找到。 有关稳定性的部分是电压反馈器件的出色资源。 为了捕获 ZOL 信息、我们在电流反馈放大器的"电流反馈放大器- Spice 仿真"部分下面提供了一个视频。  

    高精度实验室系列: 运算放大器| TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    感谢您的答复。

    我了解了 LMH6703之所以因电流反馈而不起作用的原因。

    >为了回答您的具体问题,在获取稳定性信息时,我们直接在输出端进行测量,而不是在任何负载电路上进行测量。

    以下稳定性仿真是正确的?  在大约0dB 处、相位裕度约为53.6度(-126.4)  

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH6703也是电流反馈器件、因此需要我在第一篇文章中引用的视频中所述的设置。 如前所述、该模型本身可能也不会对器件的开环跨阻增益进行建模。 以下代码片段显示了如何设置电压反馈放大器和电流反馈放大器。 此片段来自上面共享的链接中的电流反馈放大器系列产品。 它使用另一个电流反馈器件对开环跨阻增益进行建模的示例进行了演示。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    感谢您的答复。

    我在输出端使用您建议的 PSpice for TI 电流反馈方法(开环)得到了大约0dB 的68.8°相位裕度。  

    我相信结果就是正确的相位裕度。  

     ■PSpice for TI

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在仿真中获得相同的结果。 我想说明的是、68度似乎高于我在该增益和 Rf 值中的猜测、因为数据表显示的是仅有一点点峰值的闭环响应。 这是由于模型过于乐观、可能无法完全捕捉现实生活中的器件。

    此致、

    Ignacio