Thread 中讨论的其他器件: THS3491
工具与软件:
尊敬的技术支持团队:
我想确认是否在 LTSpice 中使用 ADI 方法、但该方法似乎不适用于开环增益(FB/INM)。
增益导致增益不小于0dB、我无法确认相位裕度。
问题是否由 SPICE 模型的构造引起?
在 LTSpice 中、相位裕度测量为 V (fb)/V (INM)、其中 fb 是理想电源(AC)的+侧、它放置在反馈线的中间、而 INM 是-侧。
www.analogue.com/.../5579254320001.html

在 PSpice for TI 中、我认为我应该使用运算放大器的输出作为视频中所示的观测点、但在本电路中、位于电阻器(51Ω)末端的电阻器是否正确?
您是否有使用 PSpice for TI 进行 LMH6703仿真的示例设计(增益和相位裕度)?
www.ti.com/.../ti-precision-labs-pspice-for-ti.html
请提出任何建议。
此致、
TTD