请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY 工具与软件:
尊敬的德克萨斯州:
我们在一次发送近256字节的批量 i2c 数据时遇到问题。
一次发送50个字节不会产生任何问题,当我们尝试发送更多的它抛出错误作为错误:-30 ,太多的数据。
是否有任何解决方案可以一次发送超过50字节(预计为256)的数据。
API 名称:USB2ANY_SDK_API int _stdcall u2AI2C_Rawwrite (U2A_Handle handle、UINT16 I2C_Address、Byte NBytes、Byte Data[]);