This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY.dll

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428167/usb2any-usb2any-dll

器件型号:USB2ANY

工具与软件:

尊敬的德克萨斯州:

                   我们在一次发送近256字节的批量 i2c 数据时遇到问题。

                    一次发送50个字节不会产生任何问题,当我们尝试发送更多的它抛出错误作为错误:-30 ,太多的数据。

                    是否有任何解决方案可以一次发送超过50字节(预计为256)的数据。

                    API 名称:USB2ANY_SDK_API int _stdcall u2AI2C_Rawwrite (U2A_Handle handleUINT16 I2C_AddressByte NBytes、Byte Data[]);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的。 USB2ANY 使用 HID 器件类与主机 PC 通信、这将每个 USB 事务的最大数据包大小限制为64字节、其中一些字节为命令头文件和其他开销保留。 USB2ANY 上也没有 API 可从 USB2ANY 存储器写入 I2C 数据、因此无法预加载数据、从而无法在256字节突发中稍后从存储器写入数据。

    每次发送256个字节需要备用 I2C 接口。