请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2907-N 工具与软件:
您好!
我使用这个讨论中的模型运行了一个模拟:
125Hz 时:
VOUT 理论值:
Vout=f*C*R*Vcc=125*10*10E-9*47*10E3*3.3=193.8mV
来自仿真的 Vout:
VOUT = 183.1mV
测得的 VOUT:
VOUT=104mV
您能告诉我为什么理论值和实验值之间存在显著差异吗?
提前感谢您。