This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:仿真和测量问题

Guru**** 1818760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428107/lm2907-n-simulation-and-measurement-issues

器件型号:LM2907-N

工具与软件:

您好!  

我使用这个讨论中的模型运行了一个模拟:  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211618/lm2907-n-frequency-to-voltage-converter-circuit

125Hz 时:

VOUT 理论值:

Vout=f*C*R*Vcc=125*10*10E-9*47*10E3*3.3=193.8mV

来自仿真的 Vout:

VOUT = 183.1mV

测得的 VOUT:

VOUT=104mV

您能告诉我为什么理论值和实验值之间存在显著差异吗?   

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenot,

    LM2907-8需要最小6VDC 的电压才能打开板载比较器。 请尝试将 Vcc 提高至6V 直流以上、这样会效果更好。  

    此致!

    Raymond