Other Parts Discussed in Thread: LMH6554
工具与软件:
这2个通道的输出馈送到 ADC 2通道输入。
我们要求 LMH6554的环路滤波器满足
通带频率:15MHz 场效应晶体管(- 750MHz)
750MHz 的高抗扰度和1.8GHz 下的更高隔离度
请注意 L1-L4、L19-L22将更改为 Murata LQG15WH12NG02D 。
请查看 SCH 部分并提供反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Narender:
您能否说明一下 LMH6554输入上的电阻器选择和到 AGND 的多条路径?
我还注意到、您的增益设置电阻器设置为37.5欧姆;对于2V/V (~6dB)的增益、您应对 R18/R19使用~91欧姆。 您确实已在输入结构中为 R20/R21使用90.9Ohm 电阻器。
器件数据表和评估板用户指南中提供了一些有关 LMH6554原理图的指南。 总的来说、您对 RF、输出结构和电源的选择看起来是合理的。 您确实需要一个电容器连接到 VCM 引脚上的 GND、最好是100nF。
任一电源轨上的电容大小看起来都很高、其中大容量电容为40uF、旁路电容为200nF。 这可能没问题、我只是想说我通常在电源轨上看不到六个电容器。 最好放置一个电解大容量电容器、一个额外的更大陶瓷电容器和最小的旁路电容器(位于 LMH6554 IC 附近)。
我很快就审阅了其余原理图、该原理图似乎是根据其他 IC 的文档设计的。
无需担心改变极性来驱动 ADC;您只需注意、由于驱动反相输入的相移、输入信号可能会出现"延迟"。 最有可能不是您的应用的问题。
主要评论是单端到差分输入结构的设计、确认您的增益选择以及了解如何实现滤波。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
将 R18/R19的37.5欧姆替换为91欧姆后、我们观察到增益降低了50%。
例如:对于5MHz RFIN、红色波形为37.5欧姆、绿色波形为91欧姆
![]() |
差分滤波器设计用于:通带15MHz 至~Ω 500MHz
截止@~750MHz
阻带@ 1.8GHz
R25/R26经过调整(0至50欧姆)、以便根据 ADC 输入要求进行增益调节。
您好 Narender:
我能够正确地模拟您的电路、在250mV 输入信号正弦波上具有+/-1Vpp 的输出摆幅。 我还在不同的通带和阻带频率上进行了仿真;您确实会遇到500MHz 衰减和200MHz 轻微衰减。
您可能需要重新调整滤波器选择、因为 Vout+和 Vout-上差分探头的输出摆幅显示500MHz 处的摆幅降低至+/-800mV。
就增益设置而言、放大器应适当配置为4V/V 的增益
e2e.ti.com/.../AD-Driver-Schematic-Review.zip
此致!
ALEC