This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:检查原理图

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422368/lmh6554-reviewing-the-schematics

器件型号:LMH6554

工具与软件:

这2个通道的输出馈送到 ADC 2通道输入。

 我们要求 LMH6554的环路滤波器满足

通带频率:15MHz 场效应晶体管(- 750MHz)
750MHz 的高抗扰度和1.8GHz 下的更高隔离度

 请注意 L1-L4、L19-L22将更改为 Murata LQG15WH12NG02D 

请查看 SCH 部分并提供反馈。

e2e.ti.com/.../1440.Analogue-Section.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

    您能否说明一下 LMH6554输入上的电阻器选择和到 AGND 的多条路径?

    我还注意到、您的增益设置电阻器设置为37.5欧姆;对于2V/V (~6dB)的增益、您应对 R18/R19使用~91欧姆。  您确实已在输入结构中为 R20/R21使用90.9Ohm 电阻器。   

    器件数据表和评估板用户指南中提供了一些有关 LMH6554原理图的指南。  总的来说、您对 RF、输出结构和电源的选择看起来是合理的。  您确实需要一个电容器连接到 VCM 引脚上的 GND、最好是100nF。

    任一电源轨上的电容大小看起来都很高、其中大容量电容为40uF、旁路电容为200nF。  这可能没问题、我只是想说我通常在电源轨上看不到六个电容器。  最好放置一个电解大容量电容器、一个额外的更大陶瓷电容器和最小的旁路电容器(位于 LMH6554 IC 附近)。

    我很快就审阅了其余原理图、该原理图似乎是根据其他 IC 的文档设计的。

    无需担心改变极性来驱动 ADC;您只需注意、由于驱动反相输入的相移、输入信号可能会出现"延迟"。  最有可能不是您的应用的问题。

    主要评论是单端到差分输入结构的设计、确认您的增益选择以及了解如何实现滤波。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    1. 增益设置电阻器设置为37.5欧姆;对于2V/V (~6dB)的增益、您应对 R18/R19使用~91欧姆。  您确实已在输入结构中为 R20/R21使用90.9Ohm 电阻器。

    将 R18/R19的37.5欧姆替换为91欧姆后、我们观察到增益降低了50%。

    例如:对于5MHz RFIN、红色波形为37.5欧姆、绿色波形为91欧姆

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.  单端到差分输入结构、确认增益选择以及了解如何实现滤波。

    差分滤波器设计用于:通带15MHz 至~Ω 500MHz

      截止@~750MHz

     阻带@ 1.8GHz

     R25/R26经过调整(0至50欧姆)、以便根据 ADC 输入要求进行增益调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

    感谢您的跟进;让我看一下仿真和电路行为。  感谢您提供更多详细信息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    温柔的提醒,请期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

    谢谢、我正在为您提供回复。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

    我能够正确地模拟您的电路、在250mV 输入信号正弦波上具有+/-1Vpp 的输出摆幅。  我还在不同的通带和阻带频率上进行了仿真;您确实会遇到500MHz 衰减和200MHz 轻微衰减。

    您可能需要重新调整滤波器选择、因为 Vout+和 Vout-上差分探头的输出摆幅显示500MHz 处的摆幅降低至+/-800mV。   

    就增益设置而言、放大器应适当配置为4V/V 的增益

    e2e.ti.com/.../AD-Driver-Schematic-Review.zip

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    将 R25、R26、R52、R53从49.9欧姆更改为0欧姆。 这还可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    关于之前在 VCM 引脚上放置100nF 电容器的 TI 票证、未实现输出。 因此、我们要在 VCM 引脚上将其替换为0欧姆电阻器。 请 检查一下 、我已附上仿真结果 FYR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narender:

    如果您能够进行修复并更好地满足您的滤波器需求、我认为您的解决方案是可以的。

    此致!

    ALEC