Other Parts Discussed in Thread: TLV9301
工具与软件:

我使用设置为3.3V 的 PSU 电压控制、我使用高电压模块 ECLB75W24D24。 我施加50%的 PWM 信号、我的 HV 电压为22V、但我观察到 VOUT_ADJ 为-1.6V。 我对 VOUT_ADJ 为什么会得到负值感到困惑。 此外、当我将 PWM 调整为85%和15%时、高压电压保持在22V、但 VOUT_ADJ 值会发生变化、仍在负范围内。
是否可以提供解决方案或咨询、了解为什么会出现此问题?
此致、
苛刻