This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:支持电压控制信号

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429558/tlv9301-support-for-voltage-control-signal

器件型号:TLV9301

工具与软件:

我使用设置为3.3V 的 PSU 电压控制、我使用高电压模块 ECLB75W24D24。 我施加50%的 PWM 信号、我的 HV 电压为22V、但我观察到 VOUT_ADJ 为-1.6V。 我对 VOUT_ADJ 为什么会得到负值感到困惑。 此外、当我将 PWM 调整为85%和15%时、高压电压保持在22V、但 VOUT_ADJ 值会发生变化、仍在负范围内。

是否可以提供解决方案或咨询、了解为什么会出现此问题?

此致、

苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    首先、将 VCM 设置为运算放大器的正电源电压。 TLV9301未达到此 VCM 额定值。 其次、Q2向反馈环路添加电压增益、但尚未添加频率补偿元件。

    部分原理图中所示的各种电源的电压是多少? 输出节点"VOUT_ADJ"是如何端接的? 二极管仅允许在一个方向上产生(很大)电流。 输入是 PWM、达到什么 VIL 和 VIH 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PWM 是通过 FPGA 生成的、其电压为3.3V、频率为5MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严苛、

    我对电路的观察越多、我看到的问题就越多。 让我们从开头开始、此转换电路的线性公式是什么?

    例如、将3.3V 输入占空比[0%至100%]设置为输出 VOUT_ADJ [-2V 至-5V]。 我可能也需要看到 VOUT_ADJ 节点的另一侧。