This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903DR 和 LM2903BIDR

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429962/lm2903-lm2903dr-and-lm2903bidr

器件型号:LM2903

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您可以帮助检查以下问题吗?

LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大电源电流是多少?

LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大静态电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    数据表中在 IQ 规格下规定了这一点。

    [报价 userid="568514" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429962/lm2903-lm2903dr-and-lm2903bidr "] LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大静态电流是多少?

    即2500uA 和800uA

    [quote userid="568514" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429962/lm2903-lm2903dr-and-lm2903bidr LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大电源电流是多少?

    您是说两个输出端都存在重负载、因此最大接地引脚电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonny--i 是指  由于两个输出端的负载都很重而导致的最大 VCC 引脚电流。

    接地引脚电流是否由于 IN-/IN+电流而高于 VCC 引脚电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    输入电流为 IIB、纳安级、微不足道、也是数据表 Iq 的一部分。 如果输入低于接地电压、注意5表明大部分电流来自 VCC。 -50mA 是输入绝对最大值、如果发生这种情况、会是糟糕的应用设计。 如果多个引脚在同一个引脚上执行相同的操作、那会是一个糟糕的设计。 此时将快速达到最高结温。 希望这不是您要的问题。   

    输出是集电极开路、因此输出电流只能进入 GND 引脚。 因此输出电流不会增加 VCC 引脚上的 IQ。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这 不是我要问的。

    我想知道的是 VCC 引脚的最大工作电流。

    是总电源电流吗?1~2.5mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    当 VCC 为9V 时、VCC 引脚的最大工作电流是多少?

    为什么 LM2903只有 ICC 值、但数据表中没有 IQ 值。

    为什么 LM2903B 只有 IQ 值、但 数据表中没有 ICC 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    Iq =静态电流、这是在空载条件下从正电源流向负电源的电流、因此是 Icc 和 IEE 中的较小者。    在 空载条件下流入正电源引脚的 ICC =电流。   唯一的区别是幅度微不足道的输入偏置电流。 对于所有实际用途、这两个术语是相同的。  

    电压为9V 时、最大 ICC 和 IQ 将介于所列的两个最大值之间。 您可以 根据最大限值内插"电源电流与电源电压间的关系"图、以估算量。 这只是一个估计值。