工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
您可以帮助检查以下问题吗?
LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大电源电流是多少?
LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大静态电流是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chen、
数据表中在 IQ 规格下规定了这一点。
[报价 userid="568514" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429962/lm2903-lm2903dr-and-lm2903bidr "] LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大静态电流是多少?即2500uA 和800uA
[quote userid="568514" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1429962/lm2903-lm2903dr-and-lm2903bidr LM2903DR 和 LM2903BIDR 的最大电源电流是多少?您是说两个输出端都存在重负载、因此最大接地引脚电流?
Chen、
输入电流为 IIB、纳安级、微不足道、也是数据表 Iq 的一部分。 如果输入低于接地电压、注意5表明大部分电流来自 VCC。 -50mA 是输入绝对最大值、如果发生这种情况、会是糟糕的应用设计。 如果多个引脚在同一个引脚上执行相同的操作、那会是一个糟糕的设计。 此时将快速达到最高结温。 希望这不是您要的问题。
输出是集电极开路、因此输出电流只能进入 GND 引脚。 因此输出电流不会增加 VCC 引脚上的 IQ。
Chen、
Iq =静态电流、这是在空载条件下从正电源流向负电源的电流、因此是 Icc 和 IEE 中的较小者。 在 空载条件下流入正电源引脚的 ICC =电流。 唯一的区别是幅度微不足道的输入偏置电流。 对于所有实际用途、这两个术语是相同的。
电压为9V 时、最大 ICC 和 IQ 将介于所列的两个最大值之间。 您可以 根据最大限值内插"电源电流与电源电压间的关系"图、以估算量。 这只是一个估计值。