This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:部件 LM311H/NOPB 查询未通过 DIP 测试(270112)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1415217/lm311-enquiry-for-part-lm311h-nopb-failed-dip-test-270112

器件型号:LM311

工具与软件:

您好!

客户已购买器件 LM311H/NOPB、总共20pcs (于8/1/24发货)、发现所有器件在以下条件下未通过 DIP 测试。(日期代码1909)

请帮助验证并提供建议。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    该器件上的引线未经过浸焊处理。 此测试遵循什么标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    谢谢、我们会与客户核实。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    此外、您可以申请封装和包装标签(或照片)上的日期和批次代码吗? 还有一张未沾上引线和标识的器件的照片。

    这些是商用器件、引线为 SnAgCu 镀层。

    他们过去是否使用过这些器件? 还是第一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    谢谢、我们也会向客户核实。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请查看客户的回复、如下所示。

    1.  您能否提供包装和包装标签(或照片)上的日期和批次代码请参见照片
    2. 可能有一张未沾上引线和标识的器件的照片。  请参阅照片
    3. 这些是商用器件、引线为 SnAgCu 镀层。  您以前是否使用过这些器件? 还是第一次? à μ A 这是 Bentek 系列下新 FA 的第一次使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    包装标签的 pic 有点模糊、您能告诉我们信息吗、或者您能获得更高分辨率的图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们不需要标签图片-我们能够获得批次信息。

    我们想要更好地了解故障器件引线的特写图片。 第一张图片有点模糊。

    但是、我们真正需要知道的是、测试标准是否也测试导线、故障标准是什么? 包装人员都感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    谢谢、我们会与客户核实。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请根据要求查看更清晰的特写图片。 谢谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我们不对器件有争议-这些是有效的生产日期代码。

    我们正在询问客户测试器件的方式以及他们对故障的标准是什么。 是否为真腐蚀或燃烧的助焊剂?

    我们需要看到"故障"设备引线的良好特写图-这样我们就可以看到"腐蚀"。

    如果客户认为存在问题、他们可以通过 Mouser 启动退货流程。

    但我要提醒您、RMA 人员将询问仍有待回答的相同问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的建议。

    是的、昨天我再次询问客户 "故障"设备引线的特写图片以及您提出的问题。

    将在收到时发送给您。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    客户表示:

    如前所述、器件已完成 DIP 测试(所有旧生产日期代码部分的常见做法)。 根据先前发布的结果、导线显示污染、未通过我们的测试。 我们之前已经提供了有关如何执行骤降测试的信息。 这应该足以证明该器件发生故障。

    如果客户提供了更清楚的缺陷信息、将相应地进行更新。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我们需要看一下近光引脚的详细照片。

    它们是否符合任何焊锡浸渍标准(ISO、JEDEC? MIL?)。 或者只是将它们浸入焊罐中?

    这些都是密封袋装的吗? 还是打开袋子?

    我们需要看看这是正常的腐蚀还是实际的腐蚀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您发送电子邮件。

    我们仍在等待客户的回复。

    将在收到来自它们的任何内容后立即更新。

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    美好的一天!

    抱歉、我不小心将此情况静音。

    请帮助删除静音。 谢谢

    客户的回复如下:

    它们是否符合任何焊锡浸渍标准(ISO、JEDEC? MIL?)。 电流

    将它们浸入焊罐中?

    -请与我们分享 ISO 的标准程序, JEDEC ? MIL 详细信息?

    这些都是密封袋装的吗? 还是打开袋子?

    -密封袋。

    谢谢

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    该特定批次由分包商组装。 这将为调查增加另一层。 我已重新开始内部联系。

    此时、我将让客户准备好通过 Mouser 提出退货索赔(我假设您熟悉该流程)。 只需发送几个"失败"单元(2-3)进行调查即可。

    我们并不是说有什么问题-因为同样的数千个单位被发送给许多其他客户没有投诉。

    我的感觉是,它很有可能被拒绝作为一个表面的失败,因为它仍然能够被焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    谢谢、并将相应地通知客户。

    此致