This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180A3IDBVR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1430271/ina180-ina180a3idbvr

器件型号:INA180

工具与软件:


大家好、

我们使用 INA180A3IDBVR 测量电池充电和放电电流、

此应用由电池供电、我们需要具备低电流消耗状态。

电池始终连接到 PCB、

我们打算断开电流放大器与电源的连接、然后通过电源为其供电以便在短时间内进行测量。

那么、我们拥有放大器输入(IN-和 IN+)上的实际状态、即最高12.6V 和最低7.5V、

但没有 VS 功率。

我们在 VS 引脚上测量了寄生电压(约2V)。

我的问题是:

1.是否禁止并可能对放大器造成永久性损坏?

2.在 这种情况下、放大器的静态电流是多少?

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shachar、

    我将对此进行回顾、并会尽快作出回应。

    此致!

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、感谢工程师、

    请原谅延迟。

    1、不会造成任何损害。 使用悬空 VS 时输入引脚上可能存在电压。这没问题。

    2.如果放大器是浮动的、放大器应该没有电流进入 VS。 尽管会有电流进入器件输入引脚(IN+和 IN-)、但请参阅数据表的图7-20。

    另外、我还建议您在原理图上放置以下电阻器。 这将有助于在电源切换期间保持 Vs 稳定、并消除闩锁风险。

    此致、

    Peter