请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA180 工具与软件:
大家好、
我们使用 INA180A3IDBVR 测量电池充电和放电电流、
此应用由电池供电、我们需要具备低电流消耗状态。
电池始终连接到 PCB、
我们打算断开电流放大器与电源的连接、然后通过电源为其供电以便在短时间内进行测量。
那么、我们拥有放大器输入(IN-和 IN+)上的实际状态、即最高12.6V 和最低7.5V、
但没有 VS 功率。
我们在 VS 引脚上测量了寄生电压(约2V)。
我的问题是:
1.是否禁止并可能对放大器造成永久性损坏?
2.在 这种情况下、放大器的静态电流是多少?
BR
Shachar