主题中讨论的其他器件:TLV9302、
工具与软件:
你(们)好
我正在为我们的电源转换器实施一款慢速峰值检测器、目标是检测输出过载。 我们有一个电路可以监控转换器的输入电流并将其转换为 PWM 信号。 满载时、PWM 信号的峰值电压为400mV、占空比为30%、频率为100kHz。 根据设计、峰值检测器具有较慢的响应、可避免在启动时检测浪涌电流、浪涌电流可能会触发错误的过载标志并关闭控制器(该浪涌电流可以持续100ms)。
该电路在25°C 和60°C 表现良好、但当我在0°C 进行测试时、就会出现问题。 现在、电路不再正常工作、问题似乎与电容器有关。 有趣的是、当我连接示波器探头时、电路按预期工作、电容器电压为240mV (可以接受)、并且可以全天工作(我自己进行了测试)。 但是、如果没有探头、电容器会过度充电超过400mV、从而触发过载标志(这会在5-10分钟后发生)。 当我使用万用表进行测量时、我注意到电容器通过万用表放电、我假设这与示波器发生的情况类似。
您是否知道导致此行为的原因?
附注 :图片显示一个100MΩ Ω 电阻器,因为 PSPICE 不允许我把这个引脚悬空。