This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9301:峰值检测器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9302, TLV9301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427847/tlv9301-peak-detector

器件型号:TLV9301
主题中讨论的其他器件:TLV9302

工具与软件:

你(们)好

我正在为我们的电源转换器实施一款慢速峰值检测器、目标是检测输出过载。 我们有一个电路可以监控转换器的输入电流并将其转换为 PWM 信号。 满载时、PWM 信号的峰值电压为400mV、占空比为30%、频率为100kHz。 根据设计、峰值检测器具有较慢的响应、可避免在启动时检测浪涌电流、浪涌电流可能会触发错误的过载标志并关闭控制器(该浪涌电流可以持续100ms)。

该电路在25°C 和60°C 表现良好、但当我在0°C 进行测试时、就会出现问题。 现在、电路不再正常工作、问题似乎与电容器有关。 有趣的是、当我连接示波器探头时、电路按预期工作、电容器电压为240mV (可以接受)、并且可以全天工作(我自己进行了测试)。 但是、如果没有探头、电容器会过度充电超过400mV、从而触发过载标志(这会在5-10分钟后发生)。 当我使用万用表进行测量时、我注意到电容器通过万用表放电、我假设这与示波器发生的情况类似。

您是否知道导致此行为的原因?

附注 :图片显示一个100MΩ Ω 电阻器,因为 PSPICE 不允许我把这个引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    这可能是由于电路配置而导致的。  

    请记住、像 TLV9302这样的 CMOS 放大器具有非常低的 IIB、它会随着温度的降低而进一步降低。  

    由于 OPA 输出到 RC 滤波器有一个二极管、因此 C1无法将任何电流放电回 OPA。 在室温下、TLV9301的偏置电流可能提供了足够的路径、允许直流电流流出电容器。 在低温条件下、此偏置电流可能会变得很小、以至于 C1在达到过流标志限制之前就会继续充电。  

    如果上面有示波器、系统就会工作、因为这充当了 RC 放电的一条路径。  

    显然、您不需要太多的 GND 电阻即可使该电路工作、因为示波器探头足以使其工作。

    我会将一些负载电阻器与 C1并联来接地、从而使峰值检测器正常工作。 可能从10M Ω 开始、看看它能带来什么。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    很抱歉耽误你的时间。 这两天我一直在测试电路、以便与您联系。 您的解决方案似乎解决了问题。 并联一个高电阻有助于对电容器放电。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    很高兴听到它现在正在工作!

    出于好奇心、您需要使用多大值的电阻器来防止电容器过充?

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并联了一个1 MΩ 电阻。 我 MΩ、我们的示波器在其规格中具有1k Ω 和13 pF。 我 MΩ 获得10k Ω 电阻器、因为我们库存中或实验室中没有该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    好的、1M Ω 仍处于此电阻器的合理范围内。  

    如果您有任何问题、请随时回复此主题。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我 MΩ 到、我在二极管的输出端放置了一个下拉电阻(1M Ω)、它工作正常。 然而、当我将其与电容器并联放置时、信号根本不会增加。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andreas、

    很高兴听到电路现在正在工作。  

    很抱歉这里出现了混淆。 是的、这种替代放置方式能够更好地允许 RC 存储电荷。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob