This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:双极电流测量问题。

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431779/ina168-q1-question-for-bipolar-current-measurement

器件型号:INA168-Q1
主题中讨论的其他器件:INA168、INA240

工具与软件:

当折叠操作时、

我检查了 OS MRR SHUNT IN 和 OS MRR SHUNT OUT 之间的电压为73mV。

并联正向电压395mV、因此我们可以计算出732 mA。

并且分流反向电压为0。

也没关系。

展开操作时

我检查了 OS MRR SHUNT IN 和 OS MRR SHUNT OUT 之间的电压为-73mV。 万用表探针也与折叠操作相同。

我认为这是可以的。

但 INA168输出不正常、

分流正向电压为43mV、分流反向电压为81mV。

电压异常。

我参考了数据表中的图17。 一些基本原理图时的初始电容。

你能帮助这种状态为什么发生这种情况吗?

e2e.ti.com/.../Question-for-INA168-Bipolar-current-measurement_2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是简图。 请检查随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Question-for-INA168-Bipolar-current-measurement_5F00_update.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎工程师、

    我很快就会回答你的问题。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaemun、

    我认为发生这种情况的原因是、当输入电压(Vcm)小于2.7V 时、INA168无法工作。 但在展开电流期间、两个器件都位于电机的低侧(VCM=GND)、这将使器件输出无意义的数据。 遗憾的是、INA168无法在低侧(VCM = GND)上运行、并且在内联应用中无效。 在此应用中、您需要类似 INA240或 INA241的器件。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    我想、可能我没明白这一规范。 请回答以下问题。

    1.什么是 VCM ? 您的意思是共模? 您能详细解释一下吗?

    2.我知道、3引脚 Vin+和4引脚 Vin-之间的满量程感测电压(差分输入)典型值为100mV、最大值为500mV。

     我想我们要使用差分输入。 当发生折叠时、我可以测量电流。 如果没有差分、请告诉我为什么?

    3.如何理解图17的数据表? 此图未应用电机应用?

    4.实际上,我觉得自己对这款产品的了解不够。  

      您是否可以推荐用于双极电流感应的汽车部件( 0~ 3A )?

    我期待您的回答。

    感谢您的合作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jaemun、

    Vcm 是输入共模电压、需要大于2.7V 才能让器件运行。

    我推荐 INA240或 INA241。

    明天我将寻找参考设计。

    此致!

    Peter