Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA168
主题中讨论的其他器件:INA168、INA240
工具与软件:
当折叠操作时、
我检查了 OS MRR SHUNT IN 和 OS MRR SHUNT OUT 之间的电压为73mV。
并联正向电压395mV、因此我们可以计算出732 mA。
并且分流反向电压为0。
也没关系。
展开操作时
我检查了 OS MRR SHUNT IN 和 OS MRR SHUNT OUT 之间的电压为-73mV。 万用表探针也与折叠操作相同。
我认为这是可以的。
但 INA168输出不正常、
分流正向电压为43mV、分流反向电压为81mV。
电压异常。
我参考了数据表中的图17。 一些基本原理图时的初始电容。
你能帮助这种状态为什么发生这种情况吗?

e2e.ti.com/.../Question-for-INA168-Bipolar-current-measurement_2E00_.pptx