This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6601:如果 SD_PIN (5pin)不是处于恒定电平、会发生什么情况?

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431672/lmh6601-what-would-happen-if-the-sd_pin-5pin-was-not-at-a-constant-level

器件型号:LMH6601

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户有关于 SD 引脚的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据 LMH6601数据表第20页中的7.2.1关断功能和导通/关断行为、

--该引脚必须连接到电平、否则设备状态将是不确定的。--

如果 SD_PIN (5pin)不处于恒定电平、会发生什么情况?

是否有可能损坏?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi:

      如果 SD_Pin (5引脚)未连接到电压(悬空或断开)、则器件状态将是不确定的。 之所以在数据表中添加该句子、是因为我们许多器件都能够使 PD 引脚悬空、并且在内部有一个电源上拉电阻器、即使引脚断开连接也很可能使器件处于启用状态。 但是、对于该器件、建议不要让 PD 引脚断开连接、否则将启用或禁用该器件。  

      更确切地说、如果 PD 引脚未偏置、则器件可能处于关断模式或开启。 PD 引脚可以连接到不同的 电压电平、不一定是恒定的、但它应在放大器电源范围内以免损坏。

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    我知道 只要 SD 引脚不超过电源电压、就没有损坏风险。

    您能告诉我 SD 引脚的绝对最大额定值吗?

    可以将输入/输出引脚处的电压(V +)+ 0.5、 (V−)−0.5V 视为 SD 引脚规格。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

     是的、正确!   由于器件内部有 ESD 二极管、因此它为(V +)+0.5、(V−)−0.5V。  

    谢谢!

    SIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    感谢您的答复。

    我理解。

    毫无疑问。

    我们来结束该主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi