This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:IF GND 引脚可以连接到-0.3V

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1432776/ina296a-if-gnd-pin-can-connect-to--0-3v

器件型号:INA296A

工具与软件:

根据 INA296A 的数据表、输出级摆幅到接地的线性范围限制为 20mV (max)。 如果 使用增益=50和 外部分流电阻=0.1 Ω、则似乎无法检测到小于4mA 的电流。 电路如下、如果将 GND 引脚连接到-0.3V、我认为它会检测到小于4mA 的电流。 因此、我想知道 GND 引脚是否可以连接到-0.3V、 这会有什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将 GND 连接到较低的电压(只要总电源电压不超过20V)。 确保 REF 引脚连接至 ADC 的接地端。

    但您是否真的具有这样的负电压? 将 REF 引脚连接到更高的基准电压可能会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用以下电路来获取-0.3V 电压。  可以获得-0.3V 吗?  REF 引脚连接到更高的基准电压优于连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好。 (我不知道您是否具有与 AN5V 类似的电源。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果将 REF1引脚连接到2.5V、REF2引脚连接到 GND、输出级摆幅到接地的线性范围是否 仍限制在 20mV (max)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果将 REF1引脚连接到2.5V、REF2引脚连接到 GND、输出级摆幅至接地的线性范围是否 仍限制在1.25V+20mV (max)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果将 REF1引脚连接到2.5V、将 REF2引脚连接到 GND、输出级摆幅到接地的线性范围是否 仍限制在1.25V+20mV (max)、或者输出级摆幅到接地的线性范围是多少?

    2.如果 将 REF1引脚连接到2.5V、REF2引脚连接到 GND、 增益误差是多少 ?从 GND+50mV 到 Vs-200mV 仍然是±0.01%、或从 GND 到 Vs-200mV 仍然是±0.01%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 REF1/2连接到不同的电压时、基准电压处于中间、即1.25V

    当差分输入为零时、输出电压为1.25V。这比 GND 高20mV 以上、因此 INA296A 可以正确输出它。

    增益误差测试条件不变。 1.25V 处于指定范围的中间值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhongfei、

    我同意克莱门斯的观点。  如果您需要进一步说明、请告知我们。