工具与软件:
根据 INA296A 的数据表、输出级摆幅到接地的线性范围限制为 20mV (max)。 如果 使用增益=50和 外部分流电阻=0.1 Ω、则似乎无法检测到小于4mA 的电流。 电路如下、如果将 GND 引脚连接到-0.3V、我认为它会检测到小于4mA 的电流。 因此、我想知道 GND 引脚是否可以连接到-0.3V、 这会有什么影响。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.如果将 REF1引脚连接到2.5V、将 REF2引脚连接到 GND、输出级摆幅到接地的线性范围是否 仍限制在1.25V+20mV (max)、或者输出级摆幅到接地的线性范围是多少?
2.如果 将 REF1引脚连接到2.5V、REF2引脚连接到 GND、 增益误差是多少 ?从 GND+50mV 到 Vs-200mV 仍然是±0.01%、或从 GND 到 Vs-200mV 仍然是±0.01%?