This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2317:CUR_L &amp 的放大公式是什么;CUR_H 为2317

Guru**** 2619045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1433302/opa2317-what-is-the-amplification-formula-for-cur_l-cur_h-of-2317

器件型号:OPA2317

工具与软件:

您好、先生/女士:

CUR_L 和 CUR_H 的放大公式为什么(2317)?

BR

sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SH:

    使用叠加然后分组(P-N)以包含所有 P 术语以获得答案。 P 是同相输入、N 是反相。

    对于 DC、[CUR_L]= 2 *([CUR_IP]-[VCC_C/2])+[VCC_C/2]   

    对于 DC、[CUR_H]= 3.7 *([CUR_IP]-[VCC_C/2])+[VCC_C/2]   

    增益为1+[反馈电阻]/[ Vref 电阻]);输入和输出偏移为[VCC];其中 Vref Vref 为 VCC_C/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的帮助和解释。
    谢谢。

    BR

    sh